Please accept marketing-cookies to watch this video.
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Free-space optical (FSO) communications transmit information wirelessly through the air using lasers from satellites to ground-based receivers, one satellite to another, or between different locations on the ground. This enables fast, affordable internet that provides bandwidth increases of 10 – 100X compared to existing radio frequency (RF) wireless communication. FSO communication is also highly-advantageous for defense communications because they offer increased levels of security. In an increasingly-connected world, FSO communications promise to revolutionize the ways we communicate.
This is Episode 6 in the Trending in Optics Video Series, in which one key trend in the optics and photonics industry is highlighted every several months. These conversations seek to shed some light on trending topics in optics and industry. Information on more technological and application advancements can be found at https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/trending-in-optics/.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地