製品がカートに追加されました
光学ケージシステムにCマウントシリーズコンポーネントを使用する
Edmund Optics Inc.

光学ケージシステムにCマウントシリーズコンポーネントを使用する

 正しいマウント部品の選択は、光学系の性能を最大化しようと試みる際にとても重要です。エドモンド・オプティクスは、レンズやフィルター、ミラー、プリズムを始めとする一連の光学部品に向けて、固定式や調節式、そしてキネマティック式のマウントを用意しています。当社のモジュラー型Cマウントシリーズコンポーネントは、TECHSPEC® 光学ケージシステムと簡単に組み合わせることができ、迷光の最小化に向けて、または光源やカメラ、光ディテクターとの実装といった機能性の拡張を可能にします。ケージシステムのセットアップ内にCマウントコンポーネントを使用するいくつかの例をFigures 1~4に紹介します。

 迷光の問題を抱えていますか? Cマウント 延長バレルは、迷光を減らし、システム性能を改善する簡単なソリューションです。30mmの鏡筒外径を持つCマウント 延長バレルCマウント レンズホルダーは、30mm内径を持つケージ用プレートの内径内にしっかりと固定できます (Figure 1)。

30mm Inner Diameter Cage Plate with a C-Mount Lens Mount
Figure 1: 30mm内径のケージ用プレートをCマウント レンズホルダーと組み合わせる

 光学ケージシステムのセットアップに照明を導入したい場合、ライトガイドと適切なライトガイド用アダプターを加えることを検討しましょう (Figure 2)。Cマウント ライトガイドマウント (#53-047)は、プレートの開口径にCマウントの雌ねじが施されたケージ用Cマウントアダプタープレート (#87-419)内に直接ねじ込みすることができます。

A C-Mount Threaded Plate with Fiber Optic Adapters and Light Guide
Figure 2: ケージ用CマウントアダプタープレートをCマウント ライトガイドマウントやライトガイドと組み合わせる

 ケージ用Cマウントアダプタープレート (#87-419)は、Cマウント ファイバーコネクターアダプターを用いることで、SMAやFC、STコネクターを採用するファイバーパッチコードを固定するのにも用いることができます (Figure 3)。

A C-Mount Threaded Plate with SMA Fiber Insert and Patchcord
Figure 3: ケージ用CマウントアダプタープレートをCマウント SMAアダプターやパッチコードと組み合わせる

 CANタイプのコンポーネントには、Cマウント ダイオードマウントをケージ用Cマウントアダプタープレート (#87-419)に直接ねじ込み (Figure 4)、レーザーダイオードやシリコンフォトダイオード、或いは他のフォトディテクターや光源を加えるために用いることができます。

A C-Mount Threaded Plate with a TO-5 Style Silicon Detector and Diode Mount
Figure 4: ケージ用CマウントアダプタープレートをTO-5パッケージのシリコンPDやCマウント ダイオードマウントと組み合わせる

 CマウントコンポーネントをTECHSPEC® 光学ケージシステムと組み合わせることは、無限のカスタマイゼーションを可能にします。ケージシステムの対応力デザイン例について学び、光学系の性能の最大化を今すぐ試みましょう。

このコンテンツはお役に立ちましたか?

 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう