- イメージングアプリケーションに最適
- 球面やコマを始めとする諸収差を最小化
- 精密合成石英基板
- 単レンズキットは平凸, 両凸, 平凹, 両凹レンズから構成
- 12mm径と25mm径レンズのキット品を用意
- 未コートとBBARコーティングオプション
- 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります
両凸レンズは、画像をリレーするアプリケーションや、近接の共役点上にある物体のイメージング用に用いられます。両凸レンズは、正の焦点距離を持ち、どちらの面も同じ大きさの曲率を持つ凸面から構成されます。共役比が大きくなると、光学的収差は増える方向になります。両凸レンズは、一連の産業やアプリケーションに用いられています。
エドモンド・オプティクスは、紫外 (UV)、可視、或いは赤外 (IR) で最大の性能が得られる一連の基板材料や反射防止コーティングを採用した両凸レンズをご用意しています。反射防止コーティングには、UV-AR, UV-VIS, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II があります。また、UVグレード合成石英やフッ化カルシウム (CaF2) 基板の両凸レンズも、紫外 (UV) や赤外 (IR) スペクトル用にラインナップしています。UVグレード合成石英製両凸レンズは、紫外 (UV) 照明を利用した近接共役のイメージングシステムに最適です。フッ化カルシウム (CaF2) には、350nm~7μmの非常に広い透過域があります。エドモンド・オプティクスの両凸レンズは、サイズと焦点距離別に広範にラインナップしています。