エドモンド・オプティクスは、SCHOTT社の世界的販売パートナーとして、同社の光学ガラス材料から作られる9,500以上の部品を供給することを誇りに思います。SCHOTT社は、特殊ガラスとガラスセラミックスの分野で活躍する国際的技術集団です。材料と技術の開発で135年以上にわたる経験があり、エンドユーザーの成功を可能にする高品質な製品とインテリジェントなソリューションの幅広いポートフォリオを提供しています。現在、SCHOTT社のAdvanced Optics部門は、アクティブレーザーガラス、IR-マテリアル、セラミックコンバータなど120を超える光学製品の製品ポートフォリオを有し、様々なアプリケーションに対する先駆者となっています。光学、リソグラフィー、天文学、オプトエレクトロニクス、ライフサイエンス、拡張現実、研究などのアプリケーションに向けて、その技術を用いたカスタマイズソリューションを世界中で開発しています。SCHOTT Advanced Optics は、顧客固有のガラス開発とその生産から、高精度な光学製品の仕上げ、加工、測定に至るまで、そのバリューチェーン全体を統括しています。エドモンド・オプティクスとSCHOTT社は、30年以上にわたり協力し、SCHOTT社が可能にした精密部品を光学業界に供給しており、これからも卓越した光学製品を供給し続けてまいります。
2020年6月17日
Edmund Optics®とSCHOTTは、SCHOTTが提供する高品質の研磨された光学フィルターにEdmund Optics®の優れた顧客サービスと短納期出荷を融合した、戦略的パートナーシップをスタートさせました。
このパートナーシップにより、お客様はヨーロッパにおいて、少量・大量にかかわらず、標準及び特注デザインの両方にSCHOTT社の材料を用いた部品に迅速かつ容易にアクセスできるようになります。そのため、Edmund Opticsの先導するサービスをより広い製品範囲に適用することで、柔軟なソリューションが可能となります。以下で、プレスリリースの全文と、契約の握手と署名をバーチャルで行う光景を示す動画をご覧いただけます。
SCHOTT 製の材料から製造された光学部品の在庫を豊富に抱え、短納期でご提供しています。
電話、ライブチャット、Eメール で技術サポートをお気軽にご利用いただけます。
SCHOTT 製材料の豊富な在庫を用いて、レンズ、フィルター、プリズムなど光学部品の特注製造に対応いたします。