Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
当社ではこの種類のCookieは使用していません。
|
新たなテーブルトップ型の光源の出現により、10 - 100nm波長のアプリケーションがより身近に |
|
EUVのアプリケーションは、計測、ナノスケールイメージング、電子分光法など |
|
EUVシステムでは、透過型 (屈折型) オプティクスによる光の吸収が大きいため、通常は反射型オプティクスを使用 |
|
短波長では散乱が非常に高くなるため、表面粗さが重要 |
極端紫外 (EUV) とは、おおよそ10nmから100nmの波長域を指し、これはX線から深紫外 (DUV) のスペクトル範囲に該当します。このEUV域には、リソグラフィ、ナノスケールイメージング、分光など、多くの重要なアプリケーションが存在し、近年は小型EUV光源の開発に多くの努力が注がれてきました。こうした努力によって、さまざまなタイプのEUV光源が市販されるようになりました。
EUV放射は、ほぼすべての材料で強く吸収されます。そのため、 ほとんどの場合、光学部品は透過型ではなく反射型が選ばれます。波長が短いため、EUV用オプティクスでは、表面品質に対する要件は可視光用オプティクスよりも厳しいものになります。そのため、EUV用オプティクスを製造することは容易ではありませんが、高解像度イメージング、分光法、材料加工にEUV放射を利用するメリットは大きく、努力するだけの価値はあります。
最初に実用化されたEUV光源は非常に大きく、大規模な研究所やリソグラフィメーカーしか導入できないものでした。しかし、最近のEUV技術における進歩によって、はるかに小型で使いやすいテーブルトップ型のEUVシステムが開発されています。中でも高次高調波発生 (HHG) システムとキャピラリー放電レーザーの2つは、もっとも有望なテーブルトップ型EUV光源で、拡がり角の小さいコヒーレントビームを発生します。
新しいEUV光源によって、高解像度イメージング、電子分光法、分子力学/固体力学の研究、ナノマシニングなど、いくつもの新しいEUVアプリケーションが生まれています。
波長100nm未満の光は空中では伝播しないため、EUVシステム内は真空であることが不可欠となります。同様に、EUV放射はほぼすべての材料で非常に高い吸収を示すため、EUVアプリケーション用の光学部品はほぼ例外なく反射型です。短波長では散乱も大きいため、EUV用オプティクスでは、表面粗さや平面度などの表面公差が重要になります。EUVアプリケーションで使用されるミラーで一般的なのは、多層膜のブラッグ反射ミラーです。このミラーでは、2つの異なる材料の周期的な層が、波長の特定の帯域の構造的な干渉・反射を引き起こします。そのため、入射光の一部は各層の表面で反射されます。EUV用多層膜ミラーの帯域幅は約1nmと非常に狭いため、このタイプのEUV用オプティクスは、光源の波長に厳密に合致していることが求められます。
極端紫外 (EUV) 用平面ミラーは、超精密研磨された単結晶シリコン基板に反射コーティングを蒸着した多層膜のブラッグ反射ミラーで、3Å未満の表面粗さが得られます。設計波長/設計入射角で最大反射率が得られる設計で、5° もしくは45°の入射角 (AOI) のものをラインナップしています。
もっと見る極端紫外 (EUV) 用球面ミラーは、極端紫外 (EUV) 用平面ミラーと正に同じ多層Mo/Si コーティングを採用しますが、曲面基板を利用して非偏光EUV光源を5°の入射角で一点集光します。13.5nmで60%を超える反射率に、<3Å RMSの表面粗さと0.5nmの狭帯域パスバンド特性を有します。
もっと見る合成石英基板が使用されているEUV用オプティクスもありますが、単結晶シリコン基板のほうが合成石英よりも熱的安定性に優れているため、EOでは単結晶シリコン製のEUV用平面ミラーをご提供しています。
EUVの光子エネルギーは90eV前後です。 典型的なイオン化エネルギーは、有機材料が7 - 9eV、金属が4 - 5eVです。そのため、EUV光子は吸収されやすく、光電子と二次電子を生成します。これによって、実質的にすべての材料でEUV放射の透過は阻止されます。
撮像対象からの散乱光は、ディテクタ上に反転した回折パターンを生成します。画像を再構築するため、ここで記録されたパターンには、逆フーリエ変換アルゴリズムが適用されます。画像の生成にレンズシステムを使用する代わりに、ソフトウェアを用いて、散乱した回折パターンを対象物の高さマップへと変換します。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地