当社ではこの種類のCookieは使用していません。
|
オートメーション化に向けた新たな環境に導入されるイメージングシステム |
|
こうした新しいアプリケーションの多くは過酷な環境下におかれている |
|
マシンビジョンレンズはこうした環境下でも性能を維持できるように進化している |
|
レンズは衝撃や振動、浸水、温度変化などに耐えるよう耐久化が施されている |
オートメーション化されたシステムは、さまざまな産業に広がり、現代の生活にとってますます重要なものとなっています。オートメーション化された農業機械から製造現場で働くロボット、ドローンにいたるまで、マシンビジョンシステムは、従来の管理された環境以外の新たなアプリケーションにも配備されつつあります。こうした環境下では、衝撃や振動、水噴霧、湿度、汚染物質、温度変化など、過酷な条件にさらされることが多くなります。マシンビジョン用レンズは、すでにプロシューマー (生産消費者) 用レンズよりも耐久化が進んでいますが、さらに過酷な使用事例ではさらなる耐久化頑が必要な場合があります。このような厳しい条件をクリアするために新世代のマシンビジョンレンズが登場し、どのような状況下でもオートメーションシステムが高性能な要件を満たすことを可能にしています。
従来のマシンビジョンレンズは、すでに工場環境での摩損に耐えるように設計されています。こうしたレンズは、破損することなく長期間使用することができます。しかし、機械に組み込んだり、トラックに積載したり、工場の床に落としたり、衝撃や振動、汚染物質が加わるような環境での使用は、必ずしも想定されずにデザインされています。工場の環境は、厳しくはあっても管理されていることが多い一方、そうではない環境も存在します。
従来のマシンレンズは、絞り調整用の複数のリーフアイリスや、両メス & 両オスのピント調整機構を備えており、用途に応じて柔軟に対応できるようになっています (Figure 1)。しかし、衝撃や振動によってこれらの可動部が移動し、不要な画素シフトを起こしたり、解像力を低下させたりすることがあります。水や他の汚染物質がレンズアッセンブリに侵入し、レンズが使用できなくなったり、レンズの背後にあるカメラセンサーが損傷することもあります。また、温度変化によりガラスレンズや金属筐体が伸縮し、ピント位置がずれるため、再調整する必要があります。オートメーション化の進展により、マシンビジョンシステムがさらに過酷な環境で使用できるようになるため、こうした問題はすべて性能の低下やレンズの使用不能につながる恐れがあります。例えば、オートメーション化された農業機械は、不整地を移動する際の衝撃や振動、水しぶきや空気中の湿気、天候の変化による温度差などに晒されます。
多くの場合、最もシンプルなソリューションが最適です。産業用目的の耐久化では、より軽量でスペースをとらない設計にするため、無駄が排除されたシンプルなレンズ機構を採用します。これによって、長期間稼働する機器やOEMアプリケーションへの組み込みにも理想的なものとなります。また、衝撃や振動を受けながらピントやFナンバーが変化することを防ぎ、可動する機械部品の数を減らすことも可能になります。そのため、産業用目的の耐久化が施されたレンズは、従来のレンズよりも費用対効果に優れています。また、可変絞りを固定絞り (Aperture Stop) に置き換え、かさばる両メスと両オスネジのピンと調整機構に代わり、単ネジ式ピント調整機構を採用しています。しかし、産業用目的に耐久化されたレンズは、従来のレンズよりも費用対効果が高く衝撃や振動から保護される反面、レンズのパラメーターを調整する自由度は低くなります。
安定化目的の耐久化では、産業用目的の耐久化を基礎とした上に、衝撃や振動からレンズを保護するためのより多くの保護機能を備えます。光学的なポインティングの安定性を保つために、アッセンブリ内の個々のガラス素子はすべて接着されています。従来のレンズでは、衝撃や振動でレンズ素子の位置がずれ、画像が異なる画素上にシフトする可能性があります (Figure 3)。すべての素子を接着することで、この画素シフトを防ぎ、厳しい環境下でも性能を維持することができます。
外来保護目的の耐久化では、水や固形物の侵入を防ぐため、レンズを密閉します。従来のレンズの可動部は密閉部を損なう可能性があるため、Oリングを用いて産業用目的の耐久化を施したレンズを密閉します。エドモンド・オプティクスの外来保護目的の耐久化レンズは、国際電気標準会議 (IEC) の耐衝撃保護等級IPX7およびIPX9Kに適合した防水性能を備えています。このレンズと防水カメラ、照明 (必要に応じて) を組み合わせることで、イメージングシステム全体を保護することができます。
マシンビジョンレンズでは、ガラスレンズ素子と金属製ハウジングの熱による膨張・収縮が焦点シフトの原因となっています。この問題は、航空宇宙用途など、大きな温度変化に晒されるマシンビジョンシステムでは特に不利になります。レンズアセンブリのアサーマル化には、主に二つの方法があります。アクティブなアサーマル化とパッシブなアサーマル化です。アクティブなアサーマル化は、熱による焦点シフトを補正するために、フィードバックループとモーターを使ってハウジング内のレンズ素子の位置を物理的に調整します。一方、パッシブなアサーマル化は、巧みな機械設計と材料の選択により、素子をアクティブに調整することなく、温度が変化してもレンズ性能を仕様範囲内に保つことができます。パッシブなアサーマル化によるレンズ設計では、熱変化の影響を最小限に抑えるための措置がとられています。エドモンド・オプティクスのアサーマルレンズは、特殊で高価な硝種を用いることなく、-10℃から50℃までの温度に対してパッシブなアサーマル化が施されています(Figure 5)。これにより、不要なシステムのコストや複雑さを増加させることなく、広い範囲で温度を維持することができます。
エドモンド・オプティクスは、自律走行システムをはじめとした過酷な環境下でのマシンビジョンアプリケーションを可能にする、上記すべてのタイプの耐久化レンズの設計と製造を行っています。衝撃や振動、浸水、温度変化などの環境試験を社内で実施し、実際の使用例を再現しています。お客様の用途に合わせた耐久化レンズの特注については、こちらまでお問い合わせください。
はい。エドモンド・オプティクスは、お客様の試作をサポートし、アプリケーションに必要なレンズをお届けするために、経験豊富な光学/機械設計者、そして世界クラスの製造対応力を擁しています。詳細は、当社の技術サポートまでお問い合わせください。
レンズの耐久化はもちろん、ハウジングの改造、作動距離の調整、フィルターや液体レンズの組み込み、絞りの交換など、さまざまな二次加工を行うことが可能です。詳細は、当社の技術サポートまでお問い合わせください。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地