当社ではこの種類のCookieは使用していません。
|
熱レンズ効果が超短パルスハイパワーシステムを使用不能にする恐れあり |
|
利得媒体が熱効果の影響を受けにくくするのには限界がある |
|
熱レンズ効果を最小化する共振器用オプティクスがデザイン能 |
|
近年の高分散ミラーの進歩がこの問題の解決に有用 |
超短パルスレーザーは、その短いパルス持続時間と高いピークパワーから、材料加工から医療用レーザー、そして非線形イメージングや顕微鏡学まで、広範なアプリケーションで最適となります。しかしながら、超短パルスレーザーはとりわけ熱レンズ効果に敏感であり、熱が利得媒体または共振器内のオプティクスを変形させたり、屈折率勾配を招いたりします。このことは超短パルスシステムに弊害をもたらし、パルスビームを生成するモード同期を妨げることすらあります。エドモンド・オプティクスのパートナー企業である UltraFast Innovations (UFI) 社が、高分散な共振器ミラーを進化させたことで、熱効果が無視できる程度のオプティクスが開発可能になりました。
熱レンズ効果は、活性利得媒体のビーム軸近傍が媒体の他の部分に比較してに高温になると発生し、横方向に対して屈折率勾配を生じさせます。その結果、レーザー共振器に位置ズレが起き、異なるレーザーモード分布の発生やビームポインティングのドリフトの原因となり得ます。共振器内ミラーも超短パルス発振器の極めて重要な部分であり、熱効果によってそれが歪んでしまうこともあります。レーザー結晶内にビームを一点集光させる場合、ミラーの曲率半径の変化が焦点位置を変化させ、超短パルスレーザーのモード同期を妨げて、使用不能にすることさえあります。利得媒体固有の熱特性を変化させるためにできることはさほど多くないものの、熱レンズ効果を防ぐために、共振器ミラーの適切な選択機会があります。
近年のコーティングデザインの進歩は、熱効果の少ない低損失な高分散ミラーの開発を可能にしました。これは、光学コーティングのさまざまなパラメーターを慎重に操作することで実現します。熱的安定性に加えて、ほとんどの光学媒体に存在する正の GDD を補償するために、ミラーは高い反射率と負の群遅延分散 (GDD) を提供しなければなりません。Figure 1は、1030nmの超短パルスレーザーで使用するためにデザインされた、熱レンズ効果の無視できる高分散ミラー #17-070 (またはUFI社部番 HD64) の反射率とGDD特性です。このミラーは、Yb:YAG、Nd:YAG、ホルミウム、ツリウムなどの高出力固体レーザーに非常に有益です。
この新たな高分散ミラーの熱レンズ効果のレベルを特性化するために試験を行いました。連続波 (CW) 動作でYb:YAG 薄型ディスクレーザー内にある共振器ミラーの温度を監視するのに、赤外線カメラ (FLIR SC305) が用いられました。新たな熱レンズ効果減少技術を採用しない、 -3,000 fs2 のGDD特性をもつ代表的な高反射ミラーは、50K を超える温度上昇がありました (Figure 2)。その結果、レーザーモードと発振器の安定性が低下しました。しかしながら、-1,000 fs2 および -3,000 fs2 のGDD特性をもつ高分散ミラーを同じセットアップ内で試したところ、それぞれ 10K および 20K の温度変化しかありませんでした (Figure 3 および 4)。これらのミラーは、モードや発振器の安定性において熱に誘導される顕著な効果は見受けられず、レーザーは目的どおりに機能しました。
他の波長やGDDのミラーがご必要ですか? ご希望のスペックをお知らせください。エドモンド・オプティクスとUltraFast Innovations社が協力して、お客様のニーズに合わせた特注ミラーを製造します。
超短パルスコーティングの世界的権威であるUltraFast Innovations社のDr. Vladimir Pervakが、お客様から寄せられたいくつかのFAQにお答えします。
いいえ、ファイバーレーザーには熱レンズ効果を発生させる固体共振器がありませんから、同様に熱的安定性技術を備えていない高分散ミラーを使用することができます。しかしながら、Yt:YAG、Nd:YAG、ホルミウム、ツリウムレーザーなどの高出力固体レーザーでは、低熱レンズ効果は重要です。
はい、エドモンド・オプティクスは低熱レンズ効果ミラーを標準品として提供しており、即日出荷可能です。UFI社部番 HD73や異なる仕様の他の製品をご希望の場合は、特注デザインを検討しますので、お問い合わせください。
いいえ、低熱レンズ効果ミラーを作成するには、コーティングパラメーターの慎重な操作に加え、他の仕様とのトレードオフが必要になります。アプリケーションに対して熱効果が重要となるようでしたら、こうした条件に合わせて特にデザインされたオプティクスで対処する必要があります。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地