製品がカートに追加されました

Ultraviolet (UV) Spectrum

The wavelength interval of the electromagnetic spectrum that corresponds to ultraviolet light (light that is beyond the visible violet range). UV radiation is often divided into three smaller regions: 320 - 400nm, 280 - 320nm, and 100 - 280nm – defined as UV-A, UV-B, and UV-C, respectively.

See also Visible Spectrum , Infrared (IR) Spectrum

このコンテンツはお役に立ちましたか?
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program