製品がカートに追加されました

Rise Time

The time it takes for a signal to rise from a defined minimum to a fraction of the maximum signal. The low and high points are commonly defined as 10% to 90% of the maximum signal output.

このコンテンツはお役に立ちましたか?
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう