製品がカートに追加されました

Reference Wavelength

A wavelength, for example 632.8nm, for measuring the accuracy of an optical flat. A 1/20λ flat will have a maximum peak to valley deviation of 632.8/20 or 31.64nm. One wave is 632.8nm.

See also Surface Accuracy , Optical Flat

このコンテンツはお役に立ちましたか?
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program