当社ではこの種類のCookieは使用していません。
A type of optic comprised of a core surrounded by a relatively thin cladding layer of lower index material. This geometry causes internal reflection of light inside the fiber and defines the maximum angles accepted by the fiber. An optical fiber emits into a cone of equal angle, not as a beam of light. Coherent fiber bundles can relay images from one end to the other; whereas, incoherent bundles are used for propagation of light alone.
See also Ball Lens , Bend Radius , Crosstalk , Buffer Material , Fiber Jacket , Decibel (dB) , Cladding , Packing Fraction
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地