当社ではこの種類のCookieは使用していません。
The wavelength interval of the electromagnetic spectrum that corresponds to infrared light (light that is beyond the visible red range). IR radiation is often divided into three smaller regions: 0.750 - 3μm, 3 - 30μm, and 30 - 1000μm – defined as near-infrared (NIR), mid-wave infrared (MWIR), and far-infrared (FIR), respectively.
See also Visible Spectrum , Ultraviolet (UV) Spectrum
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地