製品がカートに追加されました

Achromatic Objective

A type of microscope objective that has a flat field in approximately 65% of the center of the image, compared to the 80% of a Semi-Plan objective and the 95% of a Plan objective. They correct for chromatic aberration in the red and blue wavelengths and spherical aberration in the green wavelength.

See also Wide-Field Eyepiece , Plan Objective , Semi-Plan Objective

このコンテンツはお役に立ちましたか?
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program