製品がカートに追加されました

Which linear polarizing film is best suited for my application?

For most applications you can use the XP42 linear polarizing film which is the most versatile product in our portfolio of polarizing films. For more demanding applications up to approx. 100°C we recommend the polarizing film type XP40HT. If you require a polarizing film optimized for transmission type XP44 will be best suited, whilst type XP42HE provides the maximum possible contrast.

このコンテンツはお役に立ちましたか?
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program