当社ではこの種類のCookieは使用していません。
The linear polarizing film is generally manufactured to be 180µm (0.18mm) thick. It is possible to laminate this film onto carrier materials such as TAC, PMMA or glass to obtain different thicknesses depending on customer requirements, i.e. higher stability. Typical available thicknesses are 0.18mm, 0.4mm, 0.75mm, 2mm and 3mm.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地