このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
There is also a simple way to find the axes of a retardation plate. This requires two linear polarizers. Orient one linear polarizer so the axis is horizontal. Put the other linear polarizer in front of the first, oriented so that the axis is vertical. Place the retardation plate between the two crossed polarizers. Rotate only the retardation plate until maximum transmission is reached. The fast and slow axes will be at ±45° from horizontal.
To determine which axis is fast and which is slow, hold the retarder along one of the axes. For example, hold the plate by the left side and the right side. Rotate the retardation plate about this axis, so that the light is passing though a slightly thicker cross section of the retardation plate. Then repeat, using the other axis. If the color of the light changes from a bluish color to gray and then to black, then you are rotating about the fast axis. If the color changes from white to yellow and then to interference colors, then it is the slow axis.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地