このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
These values refer to the surface accuracy specification for the polished substrate of a mirror. Surface Accuracy describes the maximum allowable deviation of an optical surface from a perfect surface. If the mirror were flat, the value would give a reference as to "how flat". Since the test method used for inspecting surface accuracy uses a specific wavelength, the value is defined in terms of this wavelength. All catalog values refer to a maximum peak-to-valley value at 632.8nm. For high accuracy parts, the amount of deviation is so small that the value is defined as a fraction of a wavelength of light. For example, a ¼-wave mirror has a surface accuracy of 158.2nm (0.25 x 632.8nm), which is equivalent to 6.2 micro inches. The lower the value of the fraction, the higher the accuracy. Typically only values less than ¼-wave are considered as precision and values less than 1/10-wave as high precision quality. As a comment on notation, the following values are equivalent: ¼-wave, ¼λ, and λ/4, where λ is the value of the test wavelength.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地