このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
A refractive line generator uses a cylinder or rod lens to focus a laser in only one axis only (drop-moved placement) in order to create a line of light. A diffractive line generator uses a flat optic with an etched microstructure that breaks apart a laser beam and forms an interference pattern in the shape of a laser line. Refractive optics do not correct for the inherent Gaussian profile of a laser beam and form a line with a "hot spot" in the center and fading edges. Diffractive optics will create a line that is uniform in thickness over its length, but is segmented. Diffractive line generators also cause a small portion of the light to be redirected into different diffractive orders, which causes additional faint lines to appear. Some laser line generators use a unique patented Powell glass lens design in order to achieve a continuous (not segmented) line with an even distribution along the length of the line.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地