このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
There are 3 possible solutions to maximize the amount of light when coupling light from a LED to a fiber. First, using Infinity Corrected Microscope Objectives in retro position; this works well but is by far the most expensive solution. Second, we offer Fiber Optic Collimator/ Focuser Assemblies, available with an SMA or FC connector for VIS, VIS-NIR and IR wavelengths. You can achieve spot sizes of a few microns. This product offers the best value for its price. Last, but not least, are Ball Lenses; these are the least expensive solution. When coupling light from a LED into a fiber, the choice of ball lens is dependent on the Numerical Aperture (NA) of the fiber and the LED’s spot diameter. The LED’s spot diameter is used to determine the NA of the ball lens. The NA of the ball lens must be less than or equal to the NA of the fiber in order to couple all light into the fiber. The tricky thing with ball lenses is alignment. View Understanding Ball Lenses for additional information and useful equations.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地