このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Yes. A variable density beamsplitter has linearly varying reflection and transmission percentages across its length. Actually any neutral density filter with a metallic coating (typically inconel) can be used as a beamsplitter. Catalog values state optical densities at a 0° (or normal) angle of incidence, which can be quickly converted to transmission values (see Frequently Asked Questions on filters). The coating is designed to transmit a specific amount of energy, but as a result of the metallic coating a certain amount will be reflected. When using a filter of this nature as a beamsplitter, please note that absorption characteristics and changes of angle (0° to 45°) will dramatically affect the actual reflection/transmission energy split. Edmund Optics offers a linear Variable Density Beamsplitter that is primarily used as a variable neutral density filter.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地