このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
A reticle is a clear glass disc marked with scales or patterns that is placed in a microscope eyepiece at a particular position that superimposes the pattern with the image viewed through the microscope. A scaled reticle is a microscope eyepiece reticle designed to be accurate for a specific objective magnification. Most reticles are specified for a 1X magnification and are not scaled for the objective power of any particular microscope, making a conversion factor necessary. Stage micrometer scales are designed for not only calibrating microscope eyepiece reticles and objective powers, but also for determining the conversion factor from an eyepiece reticle scale designed at 1X to the true measurement as objectives, eyepieces, or reticles are interchanged. Stage micrometers are placed on the microscope stage and are similar in format to microscope slides. Please note that for a zoom microscope the reticle is only scaled at one objective power position. In this case, repeating the scaled position may be difficult.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地