このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
An infinity-corrected objective is a microscope objective designed to be used in conjunction with an infinity-corrected tube that will give you a longer working distance than a normal DIN-type objective. In most microscopes, the tube length is empty and all the magnification is done using the lenses in the eyepiece and the objective. The image from an infinity-corrected objective is collimated (parallel light) prior to being imaged by the secondary lens assembly. With an infinity-corrected system (objective and tube), a lens system is actually contained within the tube, which is required in order to form an image from the objective. This allows the objective and the entire microscope to be placed farther away from the sample, allowing users the added room to maneuver the sample being viewed. The major disadvantage of using infinity-corrected objectives is that you must have a tube lens or the system will not focus.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地