このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
#56-073 Mitutoyo MT-L Accessory Tube Lens is similar in mechanical construction to #56-864 MT-L4 Accessory Tube Lens. In other words, the same basic mounting will work for both.
We offer a #66-027 Mitutoyo MT-L/ MT-L4 C-Mount Adapter to make integration much more simplified. From the C-mount image plane to the MT-L (and MT-L4), you need 176.4mm of space. Factoring in the flange distance of a C-mount camera (17.56mm) and the length of #66-027, you only need 150mm of C-Mount Extension Tubes to fill this space. Since the tube lens does not attach directly to a Mitutoyo objective, #55-743 Mitutoyo to C-Mount 10mm Adapter needs to be attached to the objective (this adapter adds 10mm of length and adapts the M26 thread to a C-thread). This leaves roughly 57mm of space between the tube lens and the objective, which can be filled with extension tubes or other items such as beamsplitters, filters, polarizers, etc.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地