当社ではこの種類のCookieは使用していません。
CRDS can only be used to measure mirrors with a reflectivity above 99.5% because lower reflectivities result in ring down times that are too fast for the system to detect. The best technique to determine reflectivity depends on the reflectivity level and application requirements.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地