製品がカートに追加されました
エドモンド・オプティクスは、サーマルイメージングデバイスに用いられる光学部品を製造します。完成されたシステムへの引き合いは、サーマルイメージングメーカーにお問い合わせください。

ケーススタディ:
オプティクスを使用して発熱を検出

未来は、COVID-19 (新型コロナウイルス感染症) などの伝染性疾患の存在を示す可能性のある体温上昇をいかに迅速かつ安全に検出できるかにかかっている。

赤外用オプティクスを用いた
体温上昇の識別

発熱は、COVID-19 (新型コロナウイルス感染症) の最も一般的な初期症状の一つです。ウイルスが拡散するリスクを最小限に抑えながら体温上昇を正確に検出することは、この世界的な健康危機と闘うために大変重要になります。オプティクスは、従来の体温計による接触式体温測定法を不要にし、精度の高いさまざまな体温検出技術を可能にします。

体温の上昇はさまざまな要因により引き起こされ、またすべてのCOVID-19感染者に発熱症状が現れるわけではないので、発熱そのものがCOVID-19への感染を示すわけではありません。しかしながら、体温の上昇を認識することで、より特定のウイルス検査を行う必要のある個人を識別します。 

赤外線放射を用いた発熱の初期検出が、COVID-19の拡散防止に繋がる
Quick, Reliable, and Accurate COVID-19 Testing

非接触式体温計と広域温度スキャナー

物体の温度は、放射率が判明している場合、その物体が放射する赤外線エネルギーの量によって決定することができます。人体から放射される赤外線のピーク波長は通常9µm前後です。1 体温の変化により放射される赤外線も変化するため、サーマルイメージングシステムは対象者の体温が平熱の範囲内かどうかを識別することができます (Figure 1)。

SpectralMD’s wound imaging system in use
Figure 1: 非接触式体温計のようなサーマルイメージングシステムは、赤外線放射を測定して対象者の体温を測ることができる。

非接触式体温計には、安価な携帯型機器から、広い区域において大勢の人々を分析できる広域スキャナーまで、さまざまな種類があります。携帯型機器は簡単に使用でき、一時に一人ずつ検温するのに便利ですが、広域スキャナーは拡張性が高く、空港、病院、人口密集区域でのスクリーニングに効果的です。

非接触式体温測定は、対象者との距離や周囲温度が正確な測定に影響を与える可能性がありますが、接触式体温計に比べて感染するリスクは低いため、伝染性のパンデミックに対処するのにより適しています。 

体温測定にどのようなオプティクスが使用されるか?

赤外線熱検出システムには、ゲルマニウム、ジンクセレン、その他9µm前後の波長を透過できる材料で作られた光学部品が必要になります (Figure 2)。特定の赤外透過材料に関する詳細は、アプリケーションノートの 赤外 (IR) アプリケーションで使用する正しい材料.を参照ください。安価な携帯型非接触体温計の多くがモールド成型のゲルマニウムオプティクスを使用しているのに対し、広域温度スキャナーは、より高精度な赤外用部品を通常必要とします。

SpectralMD’s wound imaging system in use
Figure 2: 一般的な赤外透過材料の透過範囲

エドモンド・オプティクスは、世界中の5つの製造拠点を用いて、サーマルイメージングや他の赤外アプリケーションに向けた最先端の標準及び特注赤外用部品を、競争力ある価格で提供します。当社の対応力には、ウインドウ、非球面レンズ、プリズム、非軸放物面ミラー、レーザー及びイメージング用アッセンブリ品が含まれます。光学的な発熱検出は、その他無数の光学関連技術とともに、より安全で健康的な未来の創造に貢献しています。 

参考文献

1. Creagh, D. C., and D. A. Bradley. Radiation in Art and Archeometry. Elsevier Science, 2000. www.premierbiosoft.com/tech_notes/real_time_PCR.html

このコンテンツはお役に立ちましたか?
The Future Depends on Optics
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program