メッセージを残す
当社の光学部品の特注と大量製造に関する専門性をご紹介いたします:
Edmund Optics is a sponsor of Victor Tango AutoDrive, a team of Virginia Tech students who competed to design and build a fully autonomous vehicle
As a family owned business for almost 75 years, the bond between family has long been the foundation of Edmund Optics.
極端紫外 (EUV) とは、おおよそ10nmから100nmの波長域を指し、これはX線から深紫外 (DUV) のスペクトル範囲に該当します。このEUV域には、リソグラフィ、ナノスケールイメージング、分光など、多くの重要なアプリケーションが存在し、近年は小型EUV光源の開発に多くの努力が注がれてきました。
UV, IR, 広帯域, 及び超短パルスのレーザーは、分光解析からマイクロマシニング、そしてレーザー手術に至る非常に幅広い用途に必要不可欠です。しかしながら、こうした不可視レーザー用のビーム整形オプティクス、例えばビームエキスパンダーなどを見つけるのは比較的困難です。
余分な部分をカット、システムのダウンサイジングに向けレンズの形状を変更。正方形オプティクスや形状変更されたオプティクスは、ツェルニーターナー分光器などの従来型の光学デザインの全体積を削減。
温度変化によるフォーカスの再調整を不要にする、アサーマルレンズの仕組みを解説。アサーマル化したレンズを使用することで広い温度範囲にわたり高解像力を維持できるようになる。温度変化がレンズに与える影響から、それらを軽減するレンズのアサーマル化の仕組み、及びその効果について説明する。
Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.
サブオングストロームの表面粗さをもつスーパーポリッシュ加工の光学部品は精密なレーザーオプティクスアプリケーションに最適です。
Monitoring and regulating air pollution is an essential step towards creating a cleaner environment.
Join Edmund Optics in celebrating the success of its customers this holiday season.
新しい年がお客様にとって健やかなものになりますように…
Have a time or budget restraint? Check out these tips and advantages for designing applications with standard, off-the-shelf optics at Edmund Optics.
未来は、COVID-19 (新型コロナウイルス感染症) などの伝染病に対し免疫反応を示したかどうかを、いかに迅速かつ安全に判断できるかにかかっている。
未来は、回復を支援する人工呼吸器モニタリング中の動脈血検査から、迅速で正確なフィードバックが得られるかどうかにかかっています。
Are standard beam expanders not meeting your application requirements? Learn how to design your own beam expander using stock optics at Edmund Optics.
空気汚染の監視や規制は、よりクリーンな環境を実現していくのに不可欠です。デンマークに拠点を置くハイテク企業のDanfoss IXA社は、MES 1001と呼ばれるデバイスを開発しています。
私たちの未来は、COVID-19 (新型コロナウイルス感染症) などの伝染病の迅速な検出と治療にかかっています。
未来は、COVID-19 (新型コロナウイルス感染症) などの伝染性疾患の存在を示す可能性のある体温上昇をいかに迅速かつ安全に検出できるかにかかっている。
Superpolished optics with ultra-low surface roughness minimize scatter in optical systems, which is critical in sensitive laser applications.
The HP+ Series Lenses are high-resolution C-mount lenses optimized for demanding factory automation and machine vision environments.
ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介
The UAV Series Lenses are compact, high-resolution, infinite conjugate lenses ideal for UAVs and other mobile robotics systems.
High-performance machine vision lenses with iris adjustment and up to 20 megapixels of resolution for 1.85μm pixel size sensors
Edmund Optics is a global stock and custom optics manufacturing company with in house optical designers and on-site metrology and environmental testing.
Optics and the manipulation of light are critical for countless applications that save lives and improve quality of life across the world
Edmund Optics helped fuel Dan Magorian's fascination with science in 1966 when he built a Edmund fiber optic tree while in middle school.
産業用カメラの高画素化によってセンサーサイズも1型以上のものが増えています。高画素カメラに対して求められるレンズのマッチングとその現状について、エドモンド・オプティクスのエキスパート 池田 篤史が画像センシング展2021でセミナーを開催しました。こちらでは、好評を博したこのセミナーの録画動画をご覧いただけます (所要時間44分)。
エドモンド・オプティクスの大口径用ジンバルマウントは、大口径の精密ミラーやその他の光学部品をOEMやベンチトップシステム内に組み込むのに使用されます。
E-Series Kinematic Optical Mounts provide high value and essential features for applications including lab use, prototyping, and system integration