製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® 精密紫外用ミラー – 真空紫外用強化コーティングを新たにラインナップ

120nmからLWIRまでの反射に最適化された真空紫外用コーティング

7/25/2017, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® 精密紫外用ミラーの発売を開始した。本ミラーは、深紫外 (DUV) と真空紫外 (VUV) 用の2つのコーティングオプションを選ぶことができる。TECHSPEC® 精密紫外用ミラーは、商用向けに販売される様々な光源への使用に理想的である。本ミラーは、蛍光顕微鏡や分光分析を始めとする、UV光反射のための多様な光学セットアップに最適である。

特定設計波長で78%以上の反射率

TECHSPEC® 精密紫外用ミラーのDUVコーティングバージョンは、190nmから長波赤外 (LWIR) までに優れた反射率があり、新たなVUVコーティングバージョンのミラーは、120nmからLWIRまでの反射に最適化されている。TECHSPEC® 精密紫外用ミラーは、0°の入射角度で設計されており、特定設計波長で78%以上の反射率を備える。本レンズは合成石英基板により製造され、低偏光依存性のアルミ膜ベースのコーティングを採用。λ/10の平面度と10-5の表面品質 (キズ-ブツ)を備え、優れた精密度を提供する。深紫外 (DUV) 及び新たな真空紫外 (VUV) 用反射強化アルミコートのそれぞれに、直径12.5nm、25 nm、50 nmの全6種類をラインナップ。TECHSPEC® 精密紫外用ミラーは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program