製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® 精密サファイアウインドウ - UV からMWIR までに卓越した透光性を提供

4/1/2014, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® 精密サファイアウインドウの発売を開始した。本ウインドウは、0.15~5.5μmにおいて広帯域な透光性を有するため、イメージングや分光を始めとする、要求の厳しい様々なアプリケーションでの使用に最適である。

¼λの基板面精度

UV からMWIR までに卓越した透光性を有するTECHSPEC® 精密サファイアウインドウは、基板面精度もまた¼λと優れている。本ウインドウは、システム性能を向上させるために高精度デザインを採用し、サファイア本来の性質である高誘電性や高熱伝導性、極めて高い表面硬度、そして優れた耐酸/ 耐アルカリ性も備えている。TECHSPEC® 精密サファイアウインドウは、サファイアが持つ構造的な強度の高さにより、標準的なガラスを採用するウインドウよりも板厚を薄くできるため、光の吸収を最小化することが可能である。

直径10mm~25mmの4種類をラインナップ

TECHSPEC® 精密サファイアウインドウは、直径10mm、15mm、20mm、25mmの未コート品4種類をラインナップ。全てのモデルは優れたパフォーマンスを実現する¼λの基盤面精度を備えている。TECHSPEC® 精密サファイアウインドウは全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program