製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® Nd:YAGレーザーミラーに新たなコーティングとサイズが追加

優れた熱的/経時的安定性、高い損傷閾値が特徴

9/20/2018, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® Nd:YAG レーザーミラーに新たにコーティングとサイズを追加した。このレーザーラインミラーは、幅広い用途に使用可能で、要求の厳しいNd:YAGおよびNd:YLFレーザーのアプリケーションに求められる高い反射率、表面品質、精度を備えている。波長266nmの4倍波までのハイパワービームへの使用とビームステアリングアプリケーションに最適となる。

損傷閾値は最高5 J/cm2 @ 355nm, 10ns

TECHSPEC® Nd:YAGレーザーミラーの損傷閾値は、最高5 J/cm2 @ 355nm、パルス幅10ns。このレーザーラインミラーは、耐久性が高く、緻密な反射膜にレーザーの種類や波長に特定した損傷閾値をもつ。1064nmで99.98%を超える反射率をもつ高品質なミラーである。TECHSPEC® Nd:YAGレーザーラインミラーは、0°および45°の入射角オプションと様々な倍波デザインをラインナップ。また、デュアルバンドタイプのミラーは、1064nmの基本波と2倍波を反射するタイプを用意している。このタイプは、1064nmとそのアライメントビームの反射にも使用することが可能。

λ/10の面精度と10-5の表面品質 (キズ-ブツ)

TECHSPEC® Nd:YAGレーザーミラーは、UVグレードの合成石英基板を採用し、熱的/経時的安定性に優れる。反射面は、λ/10の面精度と10-5の表面品質 (キズ-ブツ) を実現。また、業界先端のイオンビームスパッタリング (IBS) を用いた誘電体コーティング付きのタイプもラインナップする。TECHSPEC® Nd:YAG レーザーミラーは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program