当社ではこの種類のCookieは使用していません。
米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、 TECHSPEC® Nd:YAG ハーモニックセパレーターの発売を開始した。このハーモニックセパレーター (ビームスプリッター) は、Nd:YAGレーザーに共通する高調波の分離に使用される。要求の厳しいNd:YAG レーザーの幅広いアプリケーション用にデザインされた精密ミラーである。
TECHSPEC® Nd:YAG ハーモニックセパレーターは、励起ビームの第2高調波の分離に使用されるダイクロイックミラーで、レーザー共振器の外側で使用されることが多い。励起光のほとんどを透過させるのに対して、第2高調波の光はほぼ100%反射する。
TECHSPEC® Nd:YAG ハーモニックセパレーターの第一面に施されているビームスプリッター用コーティングは、少なくとも1つの波長を反射し、他の波長は透過させる。このビームスプリッター用コーティングは、95%を超える透過率が得られる。また、第二面には、反射による損失を最小化するため、反射防止膜が施されている。このハーモニックセパレーターは、45°の入射角度で光路に組み込むようにデザインされており、光学的・熱的に良好な性能と安定性が得られ、10-5の表面品質を持つ平面度λ/10の合成石英基板を用いて製造されている。RoHS指令に準拠し、厚さ6.35 ±0.20mm、プレート構造で、有効径は85%を超える。
TECHSPEC® Nd:YAG ハーモニックセパレーターは、システム設計内で最善の柔軟性が得られるよう、複数の波長構成のものを用意している。サイズは12.70mm径と25.40mm径、波長は一般的なNd:YAG波長である1064nm、532nm、355nm、266nmで、計14種類をラインナップ。TECHSPEC® Nd:YAG ハーモニックセパレーターは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地