製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® レーザーライン用平凸シリンダーレンズ – 光の一方向のみを集光

市販のレーザー発振波長において最大の透過率が得られるコーティングを採用

10/20/2015, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® レーザーライン用平凸シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)の発売を開始した。汎用性の高い本シリンダーレンズは、スリットやラインスキャンセンサー内に集光するアプリケーション等、レーザー光の一方向のみを集光する必要のあるアプリケーション用にデザインされている。

最大の透過率が得られる反射防止コーティング

TECHSPEC® レーザーライン用平凸シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)は、市場に広く流通するレーザーの発振波長に適した複数の反射防止コーティングを用意。これらのコーディングは、対象のレーザー発振波長において最大の透過率と0.25%以下 (一面当たり)の反射率を実現する。TECHSPEC® レーザーライン用平凸シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)は、2枚1組で用いることで、ダイオードレーザーの出射ビームの円形化にも使用することができる。

インテグレーションが容易な円形サイズ

TECHSPEC® レーザーライン用平凸シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)は、円形サイズのため光学システムや装置へのインテグレーションが容易である。欧州RoHS指令に適合した本レンズは、直径が12.5mm及び25mmの24種類をラインナップ。また、基板にN-BK7を採用し、表面品質 (キズ-ブツ)は60-40と優れている。TECHSPEC® レーザーライン用平凸シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)は、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program