製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® HPレンズシリーズに HPi & HPrシリーズ 固定焦点レンズが追加

高い耐久性が求められるアプリケーションに向けて新登場

8/2/2018, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、機器組み込み用イメージングアプリケーション向けのTECHSPEC® HPi (High Performance Instrumentation) シリーズと、安定化目的の高耐久化レンズ TECHSPEC® HPr (High Performance Ruggedized) シリーズの発売を開始した。この新しい2つのシリーズは、ロバストで耐久性の高いメカニクスに高解像力のオプティクスを組み合わせた製品となっている。

HPrシリーズは安定化目的の高耐久化のためにオプティクスを接着固定

TECHSPEC® HPrシリーズ 焦点固定レンズは、HPシリーズレンズの高性能、高耐久化バージョン。900万画素までの解像力に対応し、衝撃や振動を与えても光学的ポインティング安定性の維持を実現する。高性能マシンビジョン用の設計で、画像の画素シフトを低減するためにオプティクスはすべて鏡筒に接着固定されている。TECHSPEC® HPrシリーズ 固定焦点レンズには、シンプルなピント調整機構とステンレス製のC型クランプ式ロック機構を採用したロバストなメカニクスを採用。耐久性に優れたレンズで、計測やゲージ、3Dステレオビジョン、ロボット工学 & センシング、自動運転技術、オプジェクトトラッキングなど、キャリブレーションの取れた画像システムに最適である。

HPiシリーズは機器組み込み用のイメージングアプリケーション向け

HPiシリーズの焦点固定レンズは、HPシリーズと同一設計、同一オプティクスを採用し、機器組み込み用のイメージングアプリケーション用にデザインされている。産業用途に向けた高耐久化レンズで、視野全体で900万画素までの解像力に対応。広範な固定絞りオプションを用意している。また、スリム化したメカニクス部品を採用し、コンパクトなサイズとコストの削減を実現。HPシリーズのレンズと同じロック可能なピント調整用アイリスを用いているので、組み込み実装時でのベストなピント位置の設定とその位置固定を可能にしている。TECHSPEC® HPiシリーズのレンズは、サイズやコストの削減とピント位置を固定可能なイメージングソリューションを必要とするOEMアプリケーションに最適。

TECHSPEC® HPi & HPr 固定焦点レンズは、100mm~無限遠の作動距離をラインナップ。全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program