このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® ハイパワー Nd:YAG用レーザーミラーの発売を開始した。この高反射ミラーは、ハイパワービーム伝送やレーザービームステアリング等要求の厳しいアプリケーションに対して、高レーザー耐力を有する業界最高水準のオール誘電体膜IBSコーティングを採用している。
適合を明記した証明書を個別に文書化した、ロット間でトレーサブルなコーティング
各レーザーミラーには、実際のミラーコーティングロットへのトレーサビリティを含む、スペック適合証明書が個別に付属している。この高性能IBSミラーコーティングは、高レーザー耐力と45° 入射時に最大99.9%の反射率を提供する。エドモンド・オプティクスはまた、同社の商品コード、設計波長、及びミラーのコート面を識別するためのレーザー彫刻を各レーザーミラーに施している。
「要求の厳しいYAGレーザーアプリケーションにおいて、高性能レーザーミラーは根幹となる光学部品です。当社は、技術的に堅牢さ、ロット間でトレーサブルなコーティング、そして現在最も一般的に使用されているサイズでの便利なパッケージ等、レーザーミラーソリューションを提供するために、あらゆる細部にこだわりました」と、光学ビジネスユニット部門責任者のアンソニー・アーティグリエール (Anthony Artigliere)は言及する。「我々はまた、市場における価格に敏感なお客様に対してこの新たなレーザーミラーを魅力的な価格で提供するため、まさに鉛筆を研ぎすますような努力を行いました。」
合成石英製基板による優れた熱的安定性
UVグレード 合成石英基板の両面を研磨加工しており、最も要求の厳しいレーザーアプリケーションにおいて、裏面への透過光をパワーのモニタリング用に利用することも可能である。ミラーのコート面は、厳しいλ/10の平面度 (もしくは基板面精度)と10-5の表面品質 (キズ-ブツ)を有する。
レーザーミラーは、1064nmのYAG基本波、532nmの第二高調波、及び355nmと266nmのUV波を含む全12種類をラインナップ。サイズはインチ長フォーマットで直径が各0.5インチ (12.7mm)、1.0インチ (25.4mm)、2.0インチ (50.8mm)のタイプをラインナップする。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地