製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® 非球面シリンダーレンズ - 光の一方向のみを集光

回折限界の集光性能

8/20/2014, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® 非球面シリンダーレンズの発売を開始した。本レンズは、非球面レンズと同様の回折限界の集光性能を、光の一方向のみに行う。

シャープで細いラインを提供

TECHSPEC® 非球面シリンダーレンズは、集光する軸に沿って球面収差を減らすようデザインされており、細いラインプロファイルを形成するのに優れた選択肢となる。標準的なシリンダーレンズに比べ、TECHSPEC® 非球面シリンダーレンズは、単色光源のスポットサイズを劇的に小さくし、様々なアプリケーションにおいてシャープで細いラインを提供する。

焦点距離10~25mmまでの8種類

TECHSPEC® 非球面シリンダーレンズは、直径が12.5mmと25mm、焦点距離が10mm、12.5mm、20mm、25mmの全8種類をラインナップ。全てのタイプにおいてコートなし、或いはMgF2反射防止コーティングが選べる。TECHSPEC® 非球面シリンダーレンズは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう