このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、標準反射防止 (AR) コーティングのラインナップを拡充した。お客様へ短納期で供給するため、要望の多いカスタムARコーティングを標準コーティング化した。新しい広帯域用反射防止 (BBAR)コーティングは、現在在庫品平凸 (PCX)レンズにおいて提供されている。標準BBARコーティングは、あらゆる未コートオプティクスに対応可能。
Nd:YAGレーザー波長に向けて最適化されたYAG-BBAR
エドモンド・オプティクスの拡充された標準ARコーティングのラインナップには、YAG-BBARコーティングも含まれている。YAG-BBARコーティングは、500~1100nm用の広帯域コーティングであり、532nmと1064nm のNd:YAGレーザー波長における反射を最小化するよう最適化している。 YAG-BBARコーティングは、その波長域において一面当たり1.0%未満の反射率と、最適化された532nmと1064nmにおいて0.25%未満の絶対反射率が得られる。
拡張されたUV性能を備えた広帯域ARコーティングのVIS-EXT BBAR
VIS-EXT BBARコーティングは、350~700nmの範囲で反射率を低減する。VIS-EXT BBARコーティングは、350~700nmの波長域において、一面当たり0.5%未満の平均反射率が得られる。標準ARコーティング製品は、短納期で入手可能なため、革新的光学ソリューションへの貴重な品目となる。
同コーティングを用いた他の未コート品へのコーティング依頼は、03-3944-6210 (2番を選択) まで、どうぞお気軽にご連絡ください。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地