Edmund Optics®の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、 市場の発展とニーズを反映し、製品ラインナップを継続的に拡張している。業界により貢献していくための新製品が毎月加わっている。EOは、Acktar社の先進的なコート付き製品の在庫販売品に新たな光吸収ホイル & フィルムを追加し、使用者自身が広いエリアを光吸収材料で覆うことがよりできるようにした。25m長の大判ロールを在庫し、使用者は特定アプリケーション要件に応じて材料を所定サイズにカットすることができる。Acktar社は、光学システムにおいて迷光や不要な反射の除去に最適な黒色光吸収材のメーカーである。
EOの製品在庫に加わったAcktar製品に、Acktar 光吸収ホイル & フィルムロールがある。本ホイルとフィルムは、25m長のロール上にMaxiBlack™、Metal Velvet™、Spectral Black™のいずれかの光吸収コーティングが採用されている。この完全に無機のコーティングは、UVからIRまでの広帯域性能を有する。広い動作温度領域、高い振動安定性、そして低アウトガス性を有する本材料は、耐久性に優れ、過酷な環境の多くに対して理想的になる。EOは、すべてのAcktar社製品を標準在庫し、短納期供給を可能にしている。Acktar社およびEOが提供する同社の他の製品に関する更なる情報は、Acktar社のブランドページで確認することができる。
こうした製品のほか、エドモンド・オプティクスのその他の新製品は、www.edmundoptics.jpの新製品ページで確認することができる。