製品がカートに追加されました
全プレスリリース

Edmund Optics®が7年連続でインスペクトアワードを受賞

11/29/2022, Tokyo, Japan   —

Edmund Optics®TECHSPEC® アサーマル イメージングレンズが、2022年度インスペクトアワード (Inspect Award) のビジョンカテゴリーにおける受賞3製品のうちの一つに選出された。この賞は、毎年、Inspect誌が同誌の読者によって選ばれた製品のメーカーに対して授与するもの。2022年はアサーマルレンズが第1位に選ばれた。

TECHSPEC® アサーマルイメージングレンズ は、2.5μmピクセルに相当する200 本/mmまでの解像力において、20%以上のコントラストという優れたMTF性能を提供する。この傑出した性能は、イメージサークル全域 (17.6mm、1.1型、24MP) はもちろん、-10℃~+50℃の温度範囲でもピントの再調整無しに実現される。TECHSPEC® アサーマルイメージングレンズは機械的な衝撃や振動にも耐えるオプトメカニクスを備えており、陸上リモートセンシング、ドローン、航空宇宙など、過酷な環境下のアプリケーションに最適。

Edmund Optics は、7年連続でインスペクトアワードを受賞している。2019年にはTECHSPEC® CA シリーズ 固定焦点レンズ、2020年には TECHSPEC® LT シリーズ 固定焦点レンズ、2021年にはTECHSPEC® Cw シリーズ 固定焦点レンズでそれぞれ銅賞を受賞。2016年にはTECHSPEC® Cx シリーズ 固定焦点レンズ、2018年にはTECHSPEC® 液体レンズ実装 M12 マウントレンズでそれぞれ銀賞を受賞した。また、2017年にはTECHSPEC® Cr シリーズ 固定焦点レンズで金賞を受賞している。

TECHSPEC® アサーマルイメージングレンズのほか、エドモンド・オプティクスのその他の新製品は、www.edmundoptics.jp新製品ページで確認することができる。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program