このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
|
自動運転トラック |
|
農業用ロボット (アグリテック) |
|
視覚誘導ロボティクス |
|
自動車、ドローン、無人車両 |
自動運転車、自律型トラック、飛行タクシー、自律型農業、農業用ロボット、アグリテック、自律型ロボット – これらはすべて、より広い意味での自律システムの一分野です。自律という言葉は、自らを統治する力を持っていることを意味します。1自律システムは、リアルタイム画像処理とコンピューターによる画像認識を組み込み、外部からの介入をほとんどまたはまったく受けずに自動制御を行うことによって、「自らを統治」します。イメージングおよびセンサー技術は、オプティクスやフォトニクスの分野における進歩の恩恵を受けており、現実世界のソリューションを創造するための自律システムの使用を可能にします。自動運転車や自律飛行ドローンなどは、かつてはSFの世界のものだったかもしれませんが、今やあらゆるシーンで実用化されています。
米国運輸省によると、2005年から2007年の間に発生した総数204万6千件の自動車事故のうち、全体の約94%が運転ミスによるものでした。2 現在、自動運転車などの自律システムを確実に誘導するためにマシンビジョンシステムが使用されています。マシンビジョンシステムは現在、自動運転車などの自律システムを確実かつ継続的に誘導するために使用されており、運転ミスをほぼ完全に排除することで自動車事故を大幅に削減しています。
搭載される部品は、ファクトリーオートメーション (FA)に使用されるものよりも、丈夫かつコンパクトで、衝撃や振動への耐性や幅広い自由度をもつ万能性が求められます。こうしたマシンビジョン用部品が無ければ自律システムがその周囲を見ることは不可能で、結果として、リスクが低く簡単に避けられるような障害物に対しても壊れやすく無防備なものになっていしまいます。
エドモンド・オプティクス (EO) は、オプティクスの設計、試験、製造において78年以上の経験を持つ、オプティクスとフォトニクスの世界的メーカーです。また、EOは、広い用途にお使いいただける標準在庫品を幅広くラインナップし、最新の自律システムに関連する挑戦をサポートできるよう常に更新しています。当社のワールドクラスのイメージングオプティクスと製造対応力をご確認ください。
1 Merriam-webster.com. (2020). Definition of AUTONOMOUS. [online] Available at: https://www.merriam-webster.com/dictionary/autonomous [Accessed 13 Jan. 2020].
2 “Critical Reasons for Crashes Investigated in the National Motor Vehicle Crash Causation Survey.” National Highway Traffic Safety Administration, U.S. Department of Transportation, February 2015.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地